结果:找到"PCBA 3D model .stp .step",相关内容181条
  • 新建3D元件导入STP文件的3D效果方向不对
  • 新建3D元件封装时,画好的stp3D效果图导入EDA后方向不对,无法改变,请问大神们该如何操作,谢谢!
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 3D封装方向不对 STP文件 发帖人:zzpluck 发帖时间:2022-09-20 17:12:00
  • 立创eda专业版3D模型导出的模型细节丢失
  • 立创eda专业版(1.6.32),PCB导出的3D模型(step格式)用Fusion360打开后出现模型细节丢失,如图,使用的电阻电容为常用库的
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 3D step 专业版 立创eda 发帖人:Wanderer 发帖时间:2022-05-19 14:10:00
  • step模型导出似乎不是实时更新的
  • 尝试立创eda的3d模型导出,obj格式是实时更新的,只要器件槽孔的位置移动就会实时更新,并且导出的obj也是正确的。但是step文件不行,我尝试只移动槽孔或者调整边框位置,导出的step文件不会更新。此外,如果先打开一个工程导出step后,再打开另外一个工程并导出step,会发现元器件会混乱。这个问题很容易复现,随便画一个pcb(如图1),加上槽,先导出一次step文件,移动槽后再导出一次,会发现槽位置没变。如图2,第一个图片是槽孔都在一边时导出的step,后面两个都是改变槽孔位置后导出的,可以看到没有变化。而且可以看到明明是两个电容,却变成了一个微动开关,这个旋钮就是我之前打开的工程里用...
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 3d模型 bug 立创eda step 发帖人:MoTech 发帖时间:2022-04-29 05:49:00
  • 立创EDA什么时候可以导出STP格式的3D文件呢
  • 立创商城上的元器件的封装库很完善,现在但是很多的地方需要3D核对结构,目前的已经支持导出OBJ格式的3D文件,但是OBJ格式没办法直接转换成STP格式,(OBJ格式用不上啊,我不怎么会3D,如果有方法,求教,)核对结构很多都是需要用到STP格式的什么时候可以导出STP格式的3D文件,强烈恳求增加导出STP格式的功能!!规格书+封装库+3D模型立创商城一键搜索,一步到位,简直完美
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 3D STP 发帖人:流逝指间 发帖时间:2021-09-16 10:09:00
  • 如何高效解决PCBA高精密电阻开尔文测试选针问题?
  • 开尔文四线检测(KelvinFour-terminalsensing)也被称之为四端子检测(4T检测,4Tsensing)、四线检测或4点探针法,它是一种电阻抗测量技术,使用单独的对载电流和电压检测电极,相比传统的两个终端(2T)传感能够进行更精确的测量。四线检测的关键优点是分离的电流和电压的电极,消除了布线和接触电阻的阻抗,在PCBA制造行业的高精密电阻检测中广泛应用,如汽车电子、仪器仪表、通讯产品等等。它通过测试仪器中特殊的电桥来实现高精度的测量,通常应用在对小阻值电阻和高精密电阻的测量中。例如一个电阻阻值是2.5欧姆,采用传统测量方法,接触电阻和测量线路的累计损耗就可达几欧姆,因此无法...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PCBA 发帖人:vayo2021 发帖时间:2021-06-29 12:47:00
  • PCBA
  • 項目PCBA需要裝我們的ASICSMT元件,該怎寄給你們
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PCBA 发帖人:詠基電子設計 发帖时间:2020-06-23 12:42:00
  • 导出PCBA的3D模型
  • 立创EDA很好用,是个好东西。既然3D显示已经做出来,为什么不能把3D模型文件导出来呢?做产品尺寸设计、安装设计的时候,3D模型很有帮助。可以导出常见的.stp或.step文件。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: PCBA 3D model .stp .step 发帖人:威廉老王子 发帖时间:2020-06-22 09:39:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: